复制项目

可通过复制项目来将现有项目用作新项目的模板。
  1. 打开要复制的项目,然后在主菜单中选择
    另存为
  2. 项目另存为
    中,填写:
    1. 名称
      。新项目的名称。
    2. 位置
      。项目文件的存储位置。默认情况下,复制的项目与原始项目存储在相同的位置。选择文件夹图标以浏览到新位置。
    3. (可选)
      使用版本控制
      。选择此选项会将项目保存在 Git 存储库中。
      小贴士: 要使用版本控制,FactoryTalk Optix 项目名称和存储库名称必须匹配。项目和存储库名称只能包含字母数字字符、数字、句点、短划线和下划线。
  3. 选择
    确定
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal