导航节点
在
项目视图
中导航项目内容。- 执行以下操作之一:
- 在项目视图中选择任意节点,并开始键入要查找的节点名称。已选择匹配的注释。小贴士: 从当前所选节点向下搜索节点。如果没有匹配项,则将继续从第一个节点搜索到当前选定的节点。
- 按展开所选节点。Right arrow
- 按折叠所选节点。Left arrow
- 按将节点下移。Down arrow
- 按将节点上移。Up arrow
- 通过选择来选择先前选择的节点。
向后导航 - 通过选择来选择最新节点。
向前导航 - 右键单击根项目节点,然后选择全部折叠来折叠所有节点以方便导航。
- 将项目视图分为两个区域,您可以在这两个区域中单独滚动。选择
拆分项目视图以对视图进行划分。再次选择
拆分项目视图以取消视图划分。
导航
提供反馈