编辑枚举

编辑现有枚举对象的成员。
  1. 项目视图
    中,双击
    枚举
    #
    枚举编辑器将显示在编辑器中。
  2. 在编辑器中,管理枚举成员:
    • 要添加成员,请选择
      Add
      并填写:
      • 。枚举成员值。值通常是连续整数。
      • 显示名称
        。枚举成员的名称。
      • 说明
        。关于枚举成员的其他信息。
    • 要编辑
      显示名称
      说明
      ,请双击相应的单元格并输入新值。
    • 要移除成员,请选择相应行中的单元格并选择
      删除
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal