搜索
FactoryTalk Optix 帮助
ServerDiagnosticsSummaryType
BrowseName
ServerDiagnosticsSummaryType
SuperType
变量
(BaseDataVariableType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
ServerViewCount
UInt32
CurrentSessionCount
UInt32
CumulatedSessionCount
UInt32
SecurityRejectedSessionCount
UInt32
RejectedSessionCount
UInt32
SessionTimeoutCount
UInt32
SessionAbortCount
UInt32
PublishingIntervalCount
UInt32
CurrentSubscriptionCount
UInt32
CumulatedSubscriptionCount
UInt32
SecurityRejectedRequestsCount
UInt32
RejectedRequestsCount
UInt32
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal