搜索
FactoryTalk Optix 帮助
ProgramDiagnosticType
BrowseName
ProgramDiagnosticType
SuperType
变量
(BaseDataVariableType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
CreateSessionId
NodeId
CreateClientName
String
InvocationCreationTime
UtcTime
LastTransitionTime
UtcTime
LastMethodCall
String
LastMethodSessionId
NodeId
LastMethodInputArguments
BaseDataType
LastMethodOutputArguments
BaseDataType
LastMethodCallTime
UtcTime
LastMethodReturnStatus
StatusResult
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal