搜索
FactoryTalk Optix 帮助
FrameType
BrowseName
FrameType
SuperType
变量
(BaseDataVariableType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
CartesianCoordinates
CartesianCoordinates
Orientation
Orientation
Constant
Boolean
BaseFrame
NodeId
FixedBase
Boolean
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal