搜索
FactoryTalk Optix 帮助
FiniteTransitionVariableType
BrowseName
FiniteTransitionVariableType
SuperType
TransitionVariableType
(TransitionVariableType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
Id
NodeId
Name
QualifiedName
(继承自
TransitionVariableType
)
Number
UInt32
(继承自
TransitionVariableType
)
TransitionTime
UtcTime
(继承自
TransitionVariableType
)
EffectiveTransitionTime
UtcTime
(继承自
TransitionVariableType
)
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal