搜索
FactoryTalk Optix 帮助
FiniteStateVariableType
BrowseName
FiniteStateVariableType
SuperType
StateVariableType
(StateVariableType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
Id
NodeId
Name
QualifiedName
(继承自
StateVariableType
)
Number
UInt32
(继承自
StateVariableType
)
EffectiveDisplayName
LocalizedText
(继承自
StateVariableType
)
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal