搜索
FactoryTalk Optix 帮助
ArrayItemType
BrowseName
ArrayItemType
SuperType
DataItemType
(DataItemType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
InstrumentRange
Range
EURange
Range
EngineeringUnits
EUInformation
Title
LocalizedText
AxisScaleType
AxisScaleEnumeration
Definition
String
(继承自
DataItemType
)
ValuePrecision
Double
(继承自
DataItemType
)
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal