搜索
FactoryTalk Optix 帮助
AnalogUnitType
BrowseName
AnalogUnitType
SuperType
BaseAnalogType
(BaseAnalogType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
EngineeringUnits
EUInformation
InstrumentRange
Range
(继承自
BaseAnalogType
)
范围
EURange
Range
(继承自
BaseAnalogType
)
Definition
String
(继承自
DataItemType
)
ValuePrecision
Double
(继承自
DataItemType
)
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal