搜索
FactoryTalk Optix 帮助
UadpDataSetWriterMessageType
BrowseName
UadpDataSetWriterMessageType
SuperType
DataSetWriterMessageType
(DataSetWriterMessageType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
DataSetMessageContentMask
UadpDataSetMessageContentMask
ConfiguredSize
UInt16
NetworkMessageNumber
UInt16
DataSetOffset
UInt16
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal