搜索
FactoryTalk Optix 帮助
UadpDataSetReaderMessageType
BrowseName
UadpDataSetReaderMessageType
SuperType
DataSetReaderMessageType
(DataSetReaderMessageType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
GroupVersion
VersionTime
NetworkMessageNumber
UInt16
DataSetOffset
UInt16
DataSetClassId
Guid
NetworkMessageContentMask
UadpNetworkMessageContentMask
DataSetMessageContentMask
UadpDataSetMessageContentMask
PublishingInterval
Duration
ProcessingOffset
Duration
ReceiveOffset
Duration
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal