搜索
FactoryTalk Optix 帮助
SecurityGroupType
BrowseName
SecurityGroupType
SuperType
对象
(BaseObjectType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
SecurityGroupId
String
KeyLifetime
Duration
SecurityPolicyUri
String
MaxFutureKeyCount
UInt32
MaxPastKeyCount
UInt32
方法
InvalidateKeys
BrowseName
InvalidateKeys
ForceKeyRotation
BrowseName
ForceKeyRotation
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal