搜索
FactoryTalk Optix 帮助
PubSubStatusType
BrowseName
PubSubStatusType
SuperType
对象
(BaseObjectType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
State
PubSubState
方法
启用
BrowseName
Enable
禁用
BrowseName
Disable
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal