搜索
FactoryTalk Optix 帮助
PubSubKeyServiceType
BrowseName
PubSubKeyServiceType
SuperType
对象
(BaseObjectType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
SecurityGroups
KeyPushTargets
方法
GetSecurityKeys
BrowseName
GetSecurityKeys
InputArguments
名称
DataType
说明
SecurityGroupId
String
StartingTokenId
IntegerId
RequestedKeyCount
UInt32
OutputArguments
名称
DataType
说明
SecurityPolicyUri
String
FirstTokenId
IntegerId
Keys
ByteString
TimeToNextKey
Duration
KeyLifetime
Duration
GetSecurityGroup
BrowseName
GetSecurityGroup
InputArguments
名称
DataType
说明
SecurityGroupId
String
OutputArguments
名称
DataType
说明
SecurityGroupNodeId
NodeId
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal