搜索
FactoryTalk Optix 帮助
PubSubGroupType
BrowseName
PubSubGroupType
SuperType
对象
(BaseObjectType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
SecurityMode
MessageSecurityMode
SecurityGroupId
String
SecurityKeyServices
EndpointDescription
MaxNetworkMessageSize
UInt32
GroupProperties
KeyValuePair
Status
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal