搜索
FactoryTalk Optix 帮助
PubSubCapabilitiesType
BrowseName
PubSubCapabilitiesType
SuperType
对象
(BaseObjectType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
MaxPubSubConnections
UInt32
MaxWriterGroups
UInt32
MaxReaderGroups
UInt32
MaxDataSetWriters
UInt32
MaxDataSetReaders
UInt32
MaxFieldsPerDataSet
UInt32
MaxDataSetWritersPerGroup
UInt32
MaxNetworkMessageSizeDatagram
UInt32
MaxNetworkMessageSizeBroker
UInt32
SupportSecurityKeyPull
Boolean
SupportSecurityKeyPush
Boolean
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal