搜索
FactoryTalk Optix 帮助
PriorityMappingTableType
BrowseName
PriorityMappingTableType
SuperType
对象
(BaseObjectType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
PriorityMapppingEntries
PriorityMappingEntryType
方法
AddPriorityMappingEntry
BrowseName
AddPriorityMappingEntry
InputArguments
名称
DataType
说明
MappingUri
String
PriorityLabel
String
PriorityValue_PCP
Byte
PriorityValue_DSCP
UInt32
DeletePriorityMappingEntry
BrowseName
DeletePriorityMappingEntry
InputArguments
名称
DataType
说明
MappingUri
String
PriorityLabel
String
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal