搜索
FactoryTalk Optix 帮助
OperationLimitsType
BrowseName
OperationLimitsType
SuperType
文件夹
(FolderType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
MaxNodesPerRead
UInt32
MaxNodesPerHistoryReadData
UInt32
MaxNodesPerHistoryReadEvents
UInt32
MaxNodesPerWrite
UInt32
MaxNodesPerHistoryUpdateData
UInt32
MaxNodesPerHistoryUpdateEvents
UInt32
MaxNodesPerMethodCall
UInt32
MaxNodesPerBrowse
UInt32
MaxNodesPerRegisterNodes
UInt32
MaxNodesPerTranslateBrowsePathsToNodeIds
UInt32
MaxNodesPerNodeManagement
UInt32
MaxMonitoredItemsPerCall
UInt32
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal