KeyCredentialConfigurationType

BrowseName
KeyCredentialConfigurationType
SuperType
对象(BaseObjectType)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
ResourceUri
ProfileUri
EndpointUrls
ServiceStatus

方法

GetEncryptingKey
BrowseName
GetEncryptingKey
InputArguments
名称
DataType
说明
CredentialId
RequestedSecurityPolicyUri
OutputArguments
名称
DataType
说明
PublicKey
RevisedSecurityPolicyUri
UpdateCredential
BrowseName
UpdateCredential
InputArguments
名称
DataType
说明
CredentialId
CredentialSecret
CertificateThumbprint
SecurityPolicyUri
DeleteCredential
BrowseName
DeleteCredential
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal