搜索
FactoryTalk Optix 帮助
ISrClassType
BrowseName
ISrClassType
SuperType
BaseInterfaceType
(BaseInterfaceType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
Id
Byte
Priority
Byte
Vid
UInt16
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal