搜索
FactoryTalk Optix 帮助
InitialStateType
BrowseName
InitialStateType
SuperType
StateType
(StateType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
StateNumber
UInt32
(继承自
StateType
)
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal