搜索
FactoryTalk Optix 帮助
IIeeeBaseTsnTrafficSpecificationType
BrowseName
IIeeeBaseTsnTrafficSpecificationType
SuperType
BaseInterfaceType
(BaseInterfaceType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
MaxIntervalFrames
UInt16
MaxFrameSize
UInt32
Interval
UnsignedRationalNumber
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal