搜索
FactoryTalk Optix 帮助
IetfBaseNetworkInterfaceType
BrowseName
IetfBaseNetworkInterfaceType
SuperType
对象
(BaseObjectType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
AdminStatus
InterfaceAdminStatus
OperStatus
InterfaceOperStatus
PhysAddress
String
Speed
UInt64
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal