搜索
FactoryTalk Optix 帮助
DataSetWriterType
BrowseName
DataSetWriterType
SuperType
对象
(BaseObjectType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
DataSetWriterId
UInt16
DataSetFieldContentMask
DataSetFieldContentMask
KeyFrameCount
UInt32
DataSetWriterProperties
KeyValuePair
TransportSettings
DataSetWriterTransportType
MessageSettings
DataSetWriterMessageType
Status
Diagnostics
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal