搜索
FactoryTalk Optix 帮助
DatagramConnectionTransportType
BrowseName
DatagramConnectionTransportType
SuperType
ConnectionTransportType
(ConnectionTransportType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
DiscoveryAnnounceRate
UInt32
DiscoveryMaxMessageSize
UInt32
QosCategory
String
DatagramQos
QosDataType
DiscoveryAddress
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal