搜索
FactoryTalk Optix 帮助
BaseEventType
BrowseName
BaseEventType
SuperType
对象
(BaseObjectType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
EventId
ByteString
EventType
NodeId
SourceNode
NodeId
SourceName
String
Time
UtcTime
ReceiveTime
UtcTime
LocalTime
TimeZoneDataType
Message
LocalizedText
Severity
UInt16
ConditionClassId
NodeId
ConditionClassName
LocalizedText
ConditionSubClassId
NodeId
ConditionSubClassName
LocalizedText
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal