NodeAttributesMask
- BrowseName
- NodeAttributesMask
值
值 | DisplayName | 说明 |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
4 | ||
8 | ||
16 | ||
32 | ||
64 | ||
128 | ||
256 | ||
512 | ||
1024 | ||
2048 | ||
4096 | ||
8192 | ||
16384 | ||
32768 | ||
65536 | ||
131072 | ||
262144 | ||
524288 | ||
1048576 | ||
2097152 | ||
4194304 | ||
8388608 | ||
16777216 | ||
33554431 | ||
26501220 | ||
26501348 | ||
26503268 | ||
26571383 | ||
28600438 | ||
26632548 | ||
26537060 | ||
26501356 |
提供反馈