多边形笔

XY 图表对象笔。绘制一条线,其值表示二维矩阵变量的两个维度,然后将第一个和最后一个点连接起来绘制一个多边形
BrowseName
XYChartPolygonPen
SuperType
XY 图表笔(XYChartPen)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
点数组
PointArray
应由图表绘制的 (X, X) 坐标的二维数组
填充颜色
FillColor
多边形区域的填充颜色
边框颜色
BorderColor
多边形边框的颜色
粗细
Thickness
线条的粗细
已启用
Enabled
(继承自 XY 图表笔)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal