窗口

根图形容器。在画面引擎中,这可以设置为在运行时确定初始用户界面
BrowseName
Window
SuperType

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
X
X
X 坐标变量
Y
Y
Y 坐标变量
宽度
Width
窗口的宽度。它可以使用大于或等于零的值。自动值将宽度设置为等于内容的宽度 (在这种情况下,如果没有内容,对象将折叠)
高度
Height
窗口的高度。它可以使用大于或等于零的值。自动值将高度设置为等于内容的高度 (在这种情况下,如果没有内容,对象将折叠)
全屏
FullScreen
窗口全屏显示,因此忽略 X、Y、宽度和高度属性。在 Rockwell Automation Linux 系统上,即使禁用该属性,界面也总是全屏显示
总在最前面
AlwaysOnTop
在运行时启动时,该窗口位于同一屏幕上显示的其他窗口之上
标题
Caption
窗口的运行时标题
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal