值轴

趋势图值的 Y 轴
BrowseName
ValueAxis
SuperType
对象(BaseObjectType)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
最小值
MinValue
Y 轴上显示的最小值
最大值
MaxValue
Y 轴上显示的最大值
自动缩放
AutoScale
根据运行时图形中显示的最小值和最大值启用/禁用 Y 轴的大小调整
交互式
Interactive
启用/禁用与轴的交互性
位置
Position
刻度相对于控件的位置
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal