搜索
FactoryTalk Optix 帮助
滚动条样式
滚动条的样式
BrowseName
ScrollBarStyle
SuperType
控件样式
(ControlStyle)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
滚动条自动隐藏
AutoHide
Boolean
自动隐藏滚动条 (若不需要)
背景颜色
BackgroundColor
Color
如果外观为默认、带边框的圆形或带边框的矩形,则为按钮的颜色。如果外观为强调,则颜色为样式表的高亮颜色属性中设置的颜色
大小
Size
Size
元素的大小
手柄颜色
HandleColor
Color
元素手柄的颜色
手柄边框颜色
HandleBorderColor
Color
手柄边框的颜色
手柄边框宽度
HandleBorderWidth
Size
手柄边框的宽度
手柄半径
HandleRadius
Size
手柄半径
半径
Radius
Size
对象角度的半径
显示按钮
ShowButtons
Boolean
显示用于增加或减小当前值的按钮
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal