搜索
FactoryTalk Optix 帮助
并行动画
同时执行多个动画
BrowseName
ParallelAnimation
SuperType
抽象动画
(AbstractAnimation)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
正在运行
Running
Boolean
(继承自
抽象动画
)
循环
Loops
Int32
(继承自
抽象动画
)
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal