搜索
FactoryTalk Optix 帮助
导航面板条目
可以在导航面板对象中显示的面板
BrowseName
NavigationPanelItem
SuperType
对象
(BaseObjectType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
标题
Title
LocalizedText
要在导航面板对象的导航选项卡中显示的面板标题。如果未设置,将显示面板 BrowseName
图像路径
ImagePath
ResourceUri
要在导航面板对象的导航选项卡中显示的图像。图像覆盖面板标题或 BrowseName。为了与 UI 无缝集成,请使用大小合适且背景透明的平面图像
面板
Panel
NodeId
要显示的面板。必须是小组件
面板别名节点
AliasNode
NodeId
面板中要显示的指向任何别名的节点
已启用
Enabled
Boolean
允许用户与当前元素交互
可见
Visible
Boolean
是否渲染当前元素
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal