搜索
FactoryTalk Optix 帮助
网格布局属性
图形对象在网格布局中的位置的属性
BrowseName
GridLayoutProperties
SuperType
对象
(BaseObjectType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
列开始
ColumnStart
Int32
要在其中开始网格条目的列
列跨度
ColumnSpan
Int32
网格布局中条目所占的列数
行开始
RowStart
Int32
要在其中开始网格条目的行
行跨度
RowSpan
Int32
网格布局中条目所占的行数
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal