搜索
FactoryTalk Optix 帮助
DateTimeAxis
趋势图的时间 X 轴
BrowseName
DateTimeAxis
SuperType
对象
(BaseObjectType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
随动
Follow
Boolean
启用/禁用 X 轴上的自动滚动
时间窗口
Window
Duration
X 轴上显示的时间间隔 (小时)
交互式
Interactive
Boolean
启用/禁用与轴的交互性
日期和时间
Time
DateTime
X 轴上的开始日期和时间。以 UTC 设置,以当地时间显示。默认情况下是当前时间
位置
SnapPosition
Snap position
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal