图像列

包含通过图像表示的数据的数据网格对象列
BrowseName
DataGridImageItemTemplate
SuperType
数据网格模板元素(DataGridItemTemplate)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
路径
Path
路径
宽度
Width
元素的宽度。大于或等于零的值。自动设置元素宽度的值。缺少内容会使元素折叠
高度
Height
窗口的高度。它可以使用大于或等于零的值。自动值将高度设置为等于内容的高度 (在这种情况下,如果没有内容,对象将折叠)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal