可编辑的文本列

包含以文本和可编辑格式表示的数据的数据网格对象列
BrowseName
DataGridEditableLabelItemTemplate
SuperType
文本列(DataGridLabelItemTemplate)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
可编辑
Editable
直接在图表中启用/禁用值的更改
文本
Text
(继承自文本列)
文本颜色
TextColor
(继承自文本列)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal