位置

控件与容器的对齐方式
BrowseName
Position

DisplayName
说明
0
左上
元素停靠在左上角
1
上中
元素停靠在上边框的中心
2
右上
元素停靠在右上角
3
左侧中心
元素停靠在左边框的中心
4
中间
元素在容器中 (垂直和水平) 居中
5
右侧中心
元素停靠在右边框的中心
6
左下
元素停靠在左下角
7
下中
元素停靠在下边框的中心
8
右下
元素停靠在右下角
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal