标签导入程序

用于从字段导入标签的 Optix 组件
BrowseName
TagImporter
SuperType
对象(BaseObjectType)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
已忽略的 PLC 条目
IgnoredPLCItems
已忽略的 HMI 条目
IgnoredHMIItems
导入类型
ImportTypes
启用结构化标签类型的导入
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal