FTRemoteAccess
FactoryTalk Remote Access 连接
属性
名称 | BrowseName | DataType | 说明 |
---|---|---|---|
服务器连接 | ServerConnection | 与 FactoryTalk Remote Access 服务器的设备连接状态 (0=已断开连接,1=正在连接,2=已连接) | |
方法
连接到服务器
- BrowseName
- ConnectToServer
将设备连接到 FactoryTalk Remote Access 服务器
断开与服务器的连接
- BrowseName
- DisconnectFromServer
断开设备与 FactoryTalk Remote Access 服务器的连接
打开协助请求
- BrowseName
- OpenAssistanceRequest
打开远程协助请求
关闭协助请求
- BrowseName
- CloseAssistanceRequest
关闭远程协助请求
批准传入的远程连接
- BrowseName
- ApproveIncomingRemoteConnection
批准传入的 FactoryTalk Remote Access 连接
拒绝传入的远程连接
- BrowseName
- DenyIncomingRemoteConnection
拒绝传入的 FactoryTalk Remote Access 连接
事件
提供反馈