加载应用程序状态事件枚举
加载应用程序状态事件枚举
- BrowseName
- LoadApplicationStatusEventEnum
值
值 | DisplayName | 说明 |
---|---|---|
0 | 成功 | 成功 |
1 | 内部错误 | 内部错误 |
2 | 文件路径无效 | 文件路径无效 |
3 | 项目描述符文件无效 | 项目描述符文件无效 |
4 | 项目文件无效 | 项目文件无效 |
6 | 启用保护模式 | 启用保护模式 |
7 | 未加密的文件 | 未加密的文件 |
8 | 密码不正确 | 密码不正确 |
9 | 已在进行导入 | 已在进行导入 |
提供反馈