搜索
FactoryTalk Optix 帮助
嵌入式数据库
表示运行时 SQLite 项目嵌入式数据库的对象
BrowseName
SQLiteStore
SuperType
存储
(Store)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
内存中
InMemory
Boolean
启用/禁用非持久型存储模式。在此模式下,当 FactoryTalk Optix 应用程序重新启动时,存储内容不再可用
文件名
Filename
String
数据库文件的自定义名称
表
Tables
SQLite store table
(继承自
存储
)
最大列名长度
MaxColumnNameLength
UInt32
(继承自
存储
)
最大列计数
MaxColumnCount
UInt32
(继承自
存储
)
数据类型兼容性映射
DataTypeCompatibilityMap
NodeId
(继承自
存储
)
状态
Status
Store status
(继承自
存储
)
方法
备份
BrowseName
Backup
对嵌入式数据库的文件执行热备份
InputArguments
名称
DataType
说明
OutputFilePath
ResourceUri
备份文件的路径
OutputArguments
名称
DataType
说明
Result
Boolean
备份操作的结果
还原
BrowseName
Restore
从嵌入式数据库的文件执行热还原
InputArguments
名称
DataType
说明
InputFilePath
ResourceUri
要还原的文件的路径
OutputArguments
名称
DataType
说明
Result
Boolean
还原操作的结果
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal