串行端口
表示串行通信通道,可根据控制器使用的协议进行配置,用于创建请求/响应类型或事件类型协议
属性
名称 | BrowseName | DataType | 说明 |
---|---|---|---|
流控制 | FlowControl | 所用通信类型的数据流控制类型。特别是,它可以根据所连接设备的串行端口在低层次上的需求来调整通信。默认情况下,驱动程序设置为“无”,即没有流控制;然而,根据设备,可能需要选择一种流控制类型 (例如,在出现代码为 1 的错误消息时)。可能的选择为: 无: 没有流控制。协议不需要流控制。硬件: 流控制由串行线路电气信号 (例如,RTS、CTS 等) 管理。XON/XOFF: 数据流控制为 XON/XOFF | |
方法
打开
- BrowseName
- Open
打开串行通信
关闭
- BrowseName
- Close
关闭串行通信
取消读取
- BrowseName
- CancelRead
取消当前读取
提供反馈