编码
内存位置内容的解码模式
- BrowseName
- Encoding
值
值 | DisplayName | 说明 |
---|---|---|
0 | 默认 | 默认编码 |
1 | 计数器 | 计数器内存编码 |
2 | S5Time_Any | S5Time_AnyDescription |
3 | S5Time_10ms | S5Time_10msDescription |
4 | S5Time_100ms | S5Time_100msDescription |
5 | S5Time_1s | S5Time_1sDescription |
6 | S5Time_10s | S5Time_10sDescription |
7 | 扩展的字符串 | 扩展的字符串模式 |
8 | 仅日期 | |
9 | LTime | |
10 | WString | |
11 | LTimeOfDay | |
12 | 扩展的宽字符串 |
提供反馈