PDF 生成结果

PDF 生成的结果代码
BrowseName
GeneratePdfCompletedResult

DisplayName
说明
0
PDF 已成功生成
已生成 PDF
1
区域设置不受支持
指定的区域设置不可用
2
无法处理报表模板
无法处理输入模板
3
无法覆盖输出文件
无法覆盖输出文件
4
无法生成 PDF
无法生成 PDF
5
输出资源 URI 为空或无效
指定的输出路径无效
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal