搜索
FactoryTalk Optix 帮助
RA EtherNet/IP 范围扩展属性
BrowseName
RAEtherNetIPRangeMetaTag
SuperType
EURange 扩展属性
(RangeMetaTag)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
Low
Double
High
Double
约束
Constrain
Boolean
(继承自
范围
)
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal