RA EtherNet/IP 扩展属性

BrowseName
RAEtherNetIPMetaTag
SuperType
扩展属性(MetaTag)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
符号名称
SymbolName
标签名称
数组更新模式
ArrayUpdateMode
(继承自标签)
原始数据类型
OriginalDataType
(继承自标签)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal