RA EtherNet/IP 驱动程序

BrowseName
RAEtherNetIPDriver
SuperType
通信驱动程序(CommunicationDriver)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
运行时导入
AllowRuntimeTagImport
允许 FactoryTalk Optix 应用程序在运行时直接从控制器导入标签
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal