搜索
FactoryTalk Optix 帮助
RAAlarmData
BrowseName
RAAlarmData
SuperType
对象
(BaseObjectType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
EnableTime
UtcTime
DisableTime
UtcTime
SuppressTime
UtcTime
UnsuppressTime
UtcTime
ActiveTime
UtcTime
InactiveTime
UtcTime
ShelveTime
UtcTime
UnshelveTime
UtcTime
ActiveCount
Int32
TagValue1
BaseDataType
TagValue2
BaseDataType
TagValue3
BaseDataType
TagValue4
BaseDataType
InputValue
BaseDataType
AlarmClass
BaseDataType
AlarmGroup
BaseDataType
Limit
BaseDataType
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal